结果:找到"立创 进阶班 物联网 ESP8266",相关内容1000条
- 【暑期训练营进阶班】HomeKit智能开关开发心得
- 暑假闲来无事,渴望学习提高技能,参加了立创EDA数据训练营,于是在各路大佬们的指导下做了这么个玩意,可以支持HomeKit智能控制的开关/继电器模块(当然也可以改写固件作为其他平台的物联网智能设备使用,根据自己需要选择)开源工程链接:http://https://oshwhub.com/HFWS/ren-gong-zhi-zhang-lian-wang-jia-ju当然还是很不成熟地出现了一大堆错误,分享给大家:1,USB数据线没有走差分,导致差分数据眼图十分辣眼睛,以及I2C布线出现很大问题,以后会注意布线(感谢EMZ1大佬)2,开源协议不熟练,在发布开源工程的时候没有严格按照开源协议发布...
- 所属专栏: 活动专属 标签: HomeKit 物联网 ESP8266 发帖人:HFWS 发帖时间:2020-08-27 14:27:00
- 【暑期训练营进阶班】OLED智能插座开发心得
- 项目连接:https://oshwhub.com/Knight_Sin/oled-smart-strip使用LCEDA已有一年有余,但活跃在LCEDA开源社区却是近两个月的事情,而LCEDA暑期训练营进阶班也是我第一次深度参与LCEDA举办的大型活动,在接受培训的过程中,我学到了不少东西,感谢LCEDA,感谢各位工程师。画板子是件令人开心的事,写程序也是一件令人开心的事,两份喜悦相互重叠,双倍的快乐!这就是嵌入式的魅力所在|——这一“实现”的过程。在项目中,我第一次设计工作在220V下工作的电路,提心吊胆,如履薄冰,好在一切顺利;我第一次接触阿里云物联网,惊奇地发现,相较于两三年前,物联网开...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营 进阶班 阿里云 物联网 EMW3080 发帖人:矛盾聚合体 发帖时间:2020-08-26 19:41:00
- 【暑期训练营进阶班】ESP8266插座开发板
- 为期半月的立创EDA暑期训练营进阶班结束了,经过这半个月的学习对物联网有了一个全新的认识,自己也有了很大的进步。在刚上大学时偶然发现了立创eda,经过这么长时间也学习了不少,这次的暑期训练营让我在单片机程序架构的处理上又进一步,以前基本都是一个程序从头写到尾,效率十分低,这次的训练营学到了把程序分开,底层和应用层单独写成一个c文件,在以后调试和移植上提升效率。结合这次的课程内容,我作了一个简单的esp的开发板,由于编程基础比较差,所以选择了arduino开发,没有使用51+WiFi模块,工程链接:https://oshwhub.com/asxs/zhi-neng-cha-zuo十分精简,但是...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 esp8266 arduino 发帖人:asxs 发帖时间:2020-08-26 15:46:00
- 感谢立创举办暑期训练营进阶班收多多
- 很幸运能参加立创EDA举办的暑期训练营进阶班,首先感谢立创EDA提供的那么多优惠券,无偿直播分享物联网技术,EDA免费供大家使用,这都需要立创EDA官方付出大量的时间和资金,再次感谢立创EDA,谢谢。参加本次暑期训练营进阶班,我学习到了从一个项目的提出---功能实现---方案的选型--原理图PCB设计---产品焊接--程序编写---调试---上架等整个流程的操作过程,很庆幸能在立创EDA的培训下做出了一个完整的产品,大家有兴趣可以查看:https://oshwhub.com/zhang0326/zhi-kong-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 物联网 阿里云 发帖人:鬻成0326 发帖时间:2020-08-26 15:17:00
- 【暑期训练营进阶班】物联网实战心得体会
- 暑假参加了立创举办的暑期训练营进阶班,’本次项目制作的是一个简单的物联网开发板,开发板板载了一个ESP8266-12FWiFi模组,使用手机连接阿里云物联网的生活平台,可以实现远程控制插座、灯等功能。开发板上还集成了一个0.96寸oled显示屏,以及配备了一个温湿度传感器,可以将数据传到阿里云平台,实现数据统计及监测的功能。OLED屏也可以实时看到数据使用MQTT协议连接上云,这次学习也让我更加熟悉了MQTT协议,知道了它大概的一个连接过程,而且各种指令我都是实战成功了的,这个对我的帮助很大,以后物联网很多都是是用MQTT协议的,至少我认为是入门了,以后多做几项目慢慢的就会熟悉的。一、基本功...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 进阶班 物联网 ESP8266 发帖人:努力学习的小陈 发帖时间:2020-08-26 15:13:00
- 【训练营_进阶班】心得体会
- 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 训练营 进阶班 智能插座 物连网 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
- 立创暑期训练营进阶班
- 在这个暑期参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,做出了成品,并获得奖励,收获良多。训练营期间不仅学会如何绘制PCB还学会了怎设计产品的步骤感谢立创工程链接:https://oshwhub.com/MIAN_ER/wu-lian-wang-xiang-mu
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 暑期训练营 进阶班 发帖人:Mianer 发帖时间:2020-08-26 14:33:00
- 暑期训练营进阶班收获与心得
- 疫情的原因,在家无事,闲逛的时候突然看见立创EDA基础班的宣传,看到奖励还是挺丰富的,便想来学习一下。报了名加了群之后,看见有人说后期还有进阶版,基础班是教你从头开始学习、零基础教学,做的是一个USBHub,因为这个暑假的时候刚好开了电子线路CAD这门课,结课的时候我自己照着书上的一个USBHub制作了一个,并且已经测试完全,可以使用了。所以说当时听说还有进阶班,并且两个训练只能参加一个,所以我就选择退出了基础班,去参加了进阶班,可能学到的东西多一些。在还没有听说立创EDA的暑期培训的时候,我自己是想做一个ESP8266的天气时钟的,正好听说进阶班的题目和物联网有关就参加了,想要进一步了解一...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 发帖人:QAQAa 发帖时间:2020-08-26 14:30:00
- 参见立创EDA暑期训练营进阶班的心得体会分享
- 昨天七夕是我们立创EDA暑期训练营进阶班结营典礼,在这样美妙的日子完成了,我的第一次训练营结营训练营期间不仅学会如何绘制PCB还学会了,如果选择适合自己项目的硬件方案,自己从来没有接触过的产品级别的代码,,,哈哈真的要感谢立创这个平台,感谢嘉立创最后谢谢昨天陪我们的周工和宋工。这是我们STM32+ESP8266开发板https://oshwhub.com/ZKMm/miao-bian-zhi-neng-jia-ju_stm32-esp8266
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 ESP8266 STM32 立创EDA 发帖人:穷折腾电子爱好者 发帖时间:2020-08-26 14:19:00
- 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
- 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 阿里云 智能开关 暑期训练营进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
返回